Renesas Synergy™

FAQ 2000182 : 【認証】 複数製品に同一のBluetooth部分の基板を実装する場合、Bluetooth SIG認証は1回だけ取得すれば良いのでしょうか?

「Bluetooth部分の基板」(以降(A))が自社製品で既にBluetooth SIG認証取得済みの場合、各製品は(A)の
派生製品として無償で追加登録することができます。
(A)が他社製品の場合も、各製品を(A)の派生製品として追加登録できますが、Declaration fee(アダプタ
メンバーの場合$8,000)が各製品ごとに必要です。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください