Renesas Synergy™

FAQ 2000174 : 【プロトコルスタック】 ビーコンとして使用する場合、アドバタイズデータを動的に変更できますか?

アドバタイズデータを動的に変更することは可能です。しかしデータの書き換え及びアドバタイズのEnableの繰り返し動作が発生しますので、インターバルの設定には留意が必要です。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください