Renesas Synergy™

FAQ 2000163 : 【RL78/G1D】 アダプタブル機能は、一定期間でのモード遷移回数に制限がありますか?

遷移回数に制限はありません。その時々のRSSI値で判断し自動で(ロー・パワー⇔ノーマル⇔ハイ・パフォーマンス)モードを遷移します。アダプタブル機能はスレーブ接続動作時のみ有効です。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください