Renesas Synergy™

FAQ 2000173 : 【プロトコルスタック】 OTA実行中に電源遮断が発生した場合、次回起動時にBLE通信は動作しますか?

OTAの更新対象はアプリケーション部分です。スタック部分は書き変わらないため、OTA実行中の電源遮断
でも次回起動時にBLE通信ができなくなることはありません。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください