Renesas Synergy™

FAQ 2000171 : 【プロトコルスタック】 Serial Port Profile(SPP)をサポートする予定はありますか?

SPPはBluetooth low energyの標準プロファイルではサポートしていません。弊社ではシリアル通信の無線化としてカスタムプロファイルをご提供しています。
詳細は、「Bluetooth® low energy プロトコルスタック BLE仮想UARTアプリケーション」 (R01AN3130)
ご参照ください。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください