Renesas Synergy™

FAQ 2000169 : 【プロトコルスタック】 アダプタブル機能の動作概要を教えてください。

当該機能はスレーブデバイス側でのみ有効で、デフォルト設定はオフです。使用する場合はオンに設定して
ください。
以下のマスタ側の信号強度でモードが切り替わる仕様となっています。

  • ロー・パワーモードからノーマルモード、ノーマルモードからロー・パワーモード → -50dBm付近
  • ノーマルモードからハイ・パフォーマンスモード、ハイ・パフォーマンスモードからノーマルモード → -70dBm付近

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください