FAQ 2000178 : 【認証】 RL78/G1Dを実装した製品はBluetooth SIG認証が必要ですか?

RF PHYの試験が必要です。RF PHYテストレポートを当社取得済み認定デザインとコンバインした、新たな
認定デザイン(QDID)の取得が必要です。費用はDeclaration Fee(アダプタメンバーの場合$8,000)の他に
概算でRF PHY試験費用(約25万円)とBQE検証/サポート料+コンプライアンスフォルダー作成費(約40万円)
が必要です。詳細はBQTFにご確認ください。

Core Stack Component Listing Details

Profile Subsystem Listing Details

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください