Renesas Synergy™

FAQ 3000058 : e² studioを使うにはどのマニュアルを見れば良いですか?

Q : 質問

e² studioを使うにはどのマニュアルを見れば良いですか?


A : 回答

まず「ユーザーズマニュアル 入門ガイド」を御覧ください。

入門ガイドには、e² studioのインストールからプロジェクト作成、ビルド、デバッグまでの一連の基本的な操作方法が解説されています。

ビルドやデバッグなどに関する設定内容はe² studioのヘルプを参照してください。
機能やデバイスファミリー別に分けてヘルプは記述されています。
ヘルプ画面にはキーワード検索機能もありますので、該当する項目が見つからない場合などに御利用ください。

コンパイラやリンカのオプションについては各コンパイラ製品に付属するマニュアルやヘルプを参照してください。
(コンパイラ製品のマニュアルはコンパイラをインストールしたフォルダ内にあります)

 

適用製品

e² studio

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください