FAQ 2000156 : マイコンボードにWebサーバ機能を搭載できますか?

はい、可能です。
TCP/IPモジュール『RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny モジュール Firmware Integration Technology 』と共に、Webサーバモジュール『RXファミリ 組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyを用いた
Webサーバモジュール Firmware Integration Technology』を組み込んでください。
組み込み済みのサンプル『RXファミリ 組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyを使った応用例(DHCP/DNS/FTP/HTTP) Firmware Integration Technology 』もご参照ください。

 

適用製品

RX62N
RX63N
RX65N
RX64M
RX71M
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください