Renesas Synergy™

FAQ 2000148 : RSPIでビットレートを高速にすると、正常に通信できません。確認すべき項目はありますか?

RSPIに使用する端子において、 駆動能力制御レジスタ『DSCR』で高駆動出力に設定できる端子については、 高駆動に切り替えて試行してください。

(ただし、駆動能力制御レジスタ『DSCR』がない製品は対象外です。RX62N、RX610、RX62T、RX62Gには駆動能力制御レジスタがありません)


関連するFAQ
FAQ 1010086 : RSPIで送信中にデータが時々欠落する。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください