FAQ 2000155 : マイコンボード間の通信をWiresharkでモニタできますか?

はい、できます。
ポートミラーリング機能付きのHUBを使用することで、HUBを通る全パケットをポートミラーリング設定を適用
したポートから出力されますので、そのポートにWiresharkが動作するPCを接続することでマイコンボード間の
通信をモニタすることができます。

 

適用製品

RX62N
RX63N
RX65N
RX64M
RX71M
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください