FAQ 2000153 : マイコンボードからping応答が有りません。原因はなんですか?

以下をご確認ください。

①セクション設定にてEtherドライバの受信ディスクリプタセクション
B_RX_DESC_1、送信ディスクリプタセクションT_RX_DESC_1、
送受信バッファセクションB_ETHERNET_BUFFERS_1の定義があるかどうか。
B_RX_DESC_1、T_RX_DESC_1は16バイトアライメント、B_ETHERNET_BUFFERS_1は
32バイトアライメントが取れた領域に配置されているか。

②マイコンボードに割り当てている IPアドレスと、PCに割り当てているIPアドレスとが
同じネットワークアドレスであること。

③マイコンのET_LINKSTA端子とPHY-LSIのリンク状態出力端子とが接続されているか。
接続されていない場合、MDC、MDIO端子を使用してリンク状態を検出する動作をさせて
いるかどうか。

 

適用製品

RX62N
RX63N
RX65N
RX64M
RX71M
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください