Renesas Synergy™

FAQ 2000152 : POE端子入力(ポートアウトプットイネーブル)の設定において、入力バッファコントロールレジスタ(ICR)の入力バッファ制御ビットを有効にする必要はありますか?

ご使用のデバイスがRX62N、RX621、RX62T、RX62Gの場合、POE端子入力(ポートアウトプットイネーブル)の設定において、入力バッファコントロールレジスタ(ICR)の入力バッファ制御ビットを有効にする必要は
ありません。
(※RX610は対象外です。)

POE端子入力以外にもICRの設定が不要な周辺モジュールがあります。
【RX62N、RX621の場合】
PORT レジスタリード、データバス入力、NMI、およびPOE 端子入力

【RX62T、RX62Gの場合】
ポートレジスタリード、NMI およびPOEn# 端子入力

入力バッファ制御については、各ユーザーズマニュアル 「I/Oポート」章の「入力バッファコントロールレジスタ(ICR)」、および「ポートの設定」に記載されています。

 

適用製品

RX610
RX62N
RX621
RX62T
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください