Renesas Synergy™

FAQ 2000151 : 端子がシュミットトリガ入力端子なのか、そうでないのかはユーザーズマニュアルのどこに記載されていますか?

シュミットトリガ入力端子については、各ユーザーズマニュアル 「電気的特性」 の章にある 「DC特性」 に
記載されています。

シュミットトリガ入力電圧の項目に記載されている端子がシュミットトリガ入力端子です。
ただし、端子によっては、端子機能が切り替わると、シュミットトリガ入力端子でなくなるものもあります。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください