Renesas Synergy™

FAQ 2000150 : A/Dコンバータの変換時にノイズがでているように見えます。原因として考えられることを教えて下さい。

RX内蔵のA/Dコンバータはサンプル&ホールド機能を内蔵した逐次比較方式です。 ご質問の現象は逐次
比較方式のA/Dコンバータの構造上起こる現象と考えられます。
A/D変換時間(min)および許容信号源インピーダンスを守って頂ければ、A/Dコンバータの変換結果に影響を与えるものではありません。

逐次比較方式のA/Dコンバータは、サンプル&ホールド回路内にあるコンデンサへ入力電圧に相当する電荷を貯めて、その値をデジタル変換します。A/D変換後、このサンプル&ホールド回路には入力電圧の電荷が
残っています。

そのため、(スキャンモードのように順次)A/D変換するポートが切り替わる場合、サンプル&ホールド回路内にあるコンデンサに残っている電圧と今回入力した電圧との電位差によって、コンデンサにチャージ/ディスチャージが起こります。
このチャージ/ディスチャージがノイズのように見えます。

A/D変換時間(min)および許容信号源インピーダンスの規定は、ユーザーズマニュアルの電気的特性を
ご確認ください。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください