Renesas Synergy™

FAQ 1011721 : e² studioでプロキシ認証が必要とのエラーが表示される

Q : 質問

e2 studioで"HTTP:プロキシ認証が必要である" とのメッセージが表示される。

 


A : 回答

スマート・マニュアルが置かれているサイトのアクセスに際して
御社内のプロキシサーバから認証を求められているとの趣旨のメッセージです。

e² studioの設定画面は
「ウィンドウ」メニュー → 「設定」→「一般」→「ネットワーク接続」
にありますが、正しい設定がされているにも関わらず問題が解消しない場合は
下記の回避策を適用してください。

[操作方法]
(1) e2studio.iniファイルを開く
  e² studioが起動していたら終了させてください。
  e² studioがインストールされているフォルダ(例えば C:\Renesas\e2_studio\)のeclipseフォルダ(e2studio.exeのあるフォルダ)内の、"e2studio.ini"ファイルをテキストエディタで開きます。

(2) e2studio.iniに以下の行を追加する(-vmargs より後の行に追加してください)
  -Dorg.eclipse.ecf.provider.filetransfer.excludeContributors=org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4

(3) e² studioを起動する

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください