FAQ 2000142 : Renesas Synergy™ Kit ラインナップ:Renesas Synergy™ Kit には、どのような種類があるのでしょうか?

Renesas Synergy™ Kit には、Development Kits(DK)Starter Kits(SK)
二種類のキットを準備しています。

■Development Kits (DK)
DK は全てのRenesas Synergy™ マイクロコントローラに対して用意されています。
マイクロコントローラの全端子、全機能へのアクセスが可能で、デバイスの性能
評価、消費電流測定、アプリ ケーションソフトの開発など、ターゲットボードを
開発するまでの間、様々な用途に使用できます。
全てのDKはon-board J-Link debuggerとBluetooth Low Energyのモジュールを
搭載しています。またDKはSSPの動作保証を行うベースとなっています。

■Starter Kits (SK)
SK はRenesas Synergy™プラットフォームの主要な機能をほぼカバーしており、
手ごろな価格で高い価値を提供します。SKはまだ特定のアプリケーションや
開発機器 のイメージを持っていないお客様に適しており、最小限の費用で
Renesas Synergy™ プラットフォームを経験したいというときに最適です。
ほぼすべての端子アクセスが可能で、Pmod™コネクタやArduino™による
拡張が可能です。


詳しくは、下記、「Renesas Synergy™ 開発環境」まとめページから、各種情報にアクセスできます。
ご活用願います。

https://www.renesas.com/ja-jp/products/synergy/tools-kits.html

 

適用製品

共通
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください