FAQ 2000143 : Renesas Synergy™ Starter Kit SK-S7G2 購入前 検討用として、資料はありますか?

下記各種ドキュメントが御座います。最新版として、下記よりダウンロード願います。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-starter-kits/renesas-synergy-sk-s7g2.html

Renesas Synergy™ 開発環境の概要に関しては、下記もご参照願います。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/synergy/tools-kits.html


<ドキュメント情報>
■S7G2 Starter Kit(SK-S7G2)クイックスタートガイド
 (英語版を翻訳した参考資料)
  本資料では、Out-of-Box デモを使用して本キットの概要を紹介し、続いて「Blinky」アプリケーションの
開発、構成、生成、ビルド、ダウンロード、および実行の方法を説明します。
  日本語版は参考用としてご使用願います。

■S7G2 Starter Kit(SK-S7G2)ユーザーズマニュアル
 (英語版を翻訳した参考資料)
  SK-S7G2 は、176-pin LQFP パッケージ版の Renesas Synergy™ S7G2 マイクロコントローラ(MCU)用の Starter Kit です。
  搭載の機能、インターフェースに関し説明します。
  日本語版は参考用としてご使用のうえ、最新および正式な内容につきましては、英語版のドキュメントを
ご参照ください。

■S7G2 Starter Kit (SK-S7G2) User's Manual
  常に、最新および正式な情報として、英語版のドキュメントをご参照願います。


<ダウンロード情報>
■Renesas Synergy™ Creating a Custom Board Support Package
  アプリケーションノート(r01an3044eu0103-synergy-ssp-bsp.pdf)とサンプルプログラム(Project、
e2 studio プロジェクトファイル)が含まれています。

■Renesas Synergy™ Starter Kit SK-S7G2 Design Data
  回路図、各部品に関する情報などを、Design Dataとして1パッケージ化しています。
  まとめて、ダウンロード可能です。
   PDF Schematics
   OrCAD Schematic and Cadence Allegro design files
   Manufacturing files (Gerbers, Drill Files, etc)
   Bill of Materials
   Datasheets for all components.

 

適用製品

共通
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください