Renesas Synergy™

FAQ 3000056 : e² studio をuninstallする方法

Q: 質問

複数バージョンのe² studioをインストールしていますが、
e² studioはWindowsのコントロールパネルの「プログラムと機能」(またはアプリと機能)画面には一つしか表示されていません。

そこに表示されている以外のe² studioをアンインストールするには、どうすれば良いでしょうか?

 


A: 回答

それぞれのe² studioのインストールフォルダ内には、例えば

C:\Renesas\e2_studio\uninstall\uninstall.exe

のようにアンインストーラが置かれています。

uninstall.exeを実行することでその場所にあるe² studioをアンインストールすることができます。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください