Renesas Synergy™

FAQ 3000050 : 情報の一括保存(CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。関数一覧や変数の遷移グラフなどいろいろな情報を表示させることが可能ですが、まとめて保存することはできませんか?


A : 回答

統合開発環境CS+ for CCのスマートレポートをご使用ください。
プログラムのソース一覧、ビルド・オプション設定、関数と変数の各種情報、カバレッジ率、コンパイラ評価サービス用ビルド・ツール情報など、一括で出力できます
起動するには、CS+ for CCの[プロジェクト]メニューの[品質記録用データの一括出力]を選択してください。
本機能は、CS+ for CC V4.01.00 以降で使用できます。
ただし、「コンパイラ評価サービス用ビルド・ツール情報」は、CS+ for CC V6.01.00 以降で使用できます。

スマートレポート機能の詳細はこちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください