Renesas Synergy™

FAQ 3000049 : 特定区間での変数の書き込み確認(CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。ある区間で書き込みを行っている変数を調べることはできますか?


A : 回答

統合開発環境CS+ for CCの排他制御チェックツールをご使用ください。(RH850ファミリのみ)
特定の区間(例: 割り込み許可区間)に、変数を変更していないかを簡単に検出する事ができます。排他制御が正しく動作しているか確認できます。
起動するには、CS+ for CCのソリューション一覧 パネルを開き、排他制御チェックツールを参照してください。
本機能は、CS+ for CC V4.00.00 以降で使用できます。

排他制御チェックツールの詳細はこちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください