Renesas Synergy™

FAQ 3000053 : マニュアル、サンプルプログラムのダウンロード(CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。プロジェクトに選択したマイコンのマニュアルやサンプルプログラムをダウンロードすることは可能ですか?


A : 回答

統合開発環境CS+ for CCのスマートブラウザーをご使用ください。
Webブラウザーを使用することなく、アクティブ・プロジェクトの指定したマイコンに関する最新の情報、ドキュメントの表示、およびアプリケーション・ノートに付属するサンプル・コードのダウンロードが可能です
起動するには、CS+ for CCの[表示]メニューの[スマートブラウザー]を選択してください。
本機能は、CS+ for CC V4.01.00 以降で使用できます。

スマートブラウザ機能の詳細はこちらをご参照ください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください