Renesas Synergy™

FAQ 3000051 : インストールしない状態でのヘルプの内容確認(CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。ヘルプの内容をインストールせずに参照することはできないでしょうか?


A : 回答

統合開発環境CS+ for CC V4.01.00以降では、ヘルプの参照先を、Web上のヘルプかインストールしたヘルプかを選択する機能があります。
インストールしていない状態でも、WebブラウザでWeb上のヘルプを参照することは可能です。
下記のURLより参照してください。

https://www.renesas.com/tool-help/ja-JP/index.html

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください