Renesas Synergy™

FAQ 3000048 : 変数と関数の関係(CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。変数がどの関数からアクセスされているか確認することはできますか?


A : 回答

統合開発環境CS+ for CCの関数変数アクセス表をご使用ください。
関数ごとに、どの変数にアクセス(読み込み/書き込み)しているか一覧表で確認することができます。
起動するには、CS+ for CCの[表示]メニューの[関数変数アクセス表]を選択してください。
本機能は、CS+ for CC V4.00.00 以降で使用できます。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください