Renesas Synergy™

FAQ 3000046 : 最適化の効果の確認(CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。コンパイラで最適化を指定できますが、最適化による効果を確認する方法はありませんか?


A : 回答

統合開発環境CS+ for CCの最適化性能比較ツールをご使用ください。
プログラムの最適化に関するビルドオプションを⾃動的に適⽤し、コードサイズと実行速度がどれくらい向上するのかを比較、設定できます。
•ボタン一つで、複数のビルドオプションのパターンのコードサイズと実行時間を表示することができます。
•測定した結果は、色付けして表示されるので、コードサイズが小さい設定、実行速度が速い設定を簡単に確認できます。
•オプションパターンを選択して、すぐにプロジェクトに反映することができます。
起動するには、CS+ for CCの[ビルド]メニューの[アクティブ・プロジェクト用に最適化性能比較ツールを表示...]を選択してください。
本機能は、CS+ for CC V4.00.00 以降で使用できます。

 最適化性能比較ツールの詳細はこちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください