Renesas Synergy™

FAQ 2000072 : RL78/G13 Renesas Starter Kits購入前 検討 資料はありますか?(チュートリアル、回路図、特性表、開発環境説明)

ドキュメントとビデオでの説明がございます。

●ドキュメント
   クイックスタートガイド:
      動作させるためのセッティング説明

   ユーザーズマニュアル:
      ハードウェア概要と電気的特性を説明

   チュートリアルマニュアル:
      ソフトウェアを開発、デバッグするための
      開発環境の使用方法を説明

   CPUボード回路図:
      ハードウェア設計参考回路図

下記URLより、公開されているドキュメントをご参照願います。
https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=140&rows=50&productlayer=115082


●ビデオ
ご購入前にどんな物か見てみたい。大まかな手順、構成を見る事で、何が必要か、心づもりしたいなど、ビデオによるシュミレーションは、さまざまなご要望/ご不安の参考になると考えます。紹介していますデバイス用kitはもとより、他のデバイスのkitの場合でもご参考になるかと考えます。

   インストール編:
      動作させるためのセッティング説明

   セットアップ編:
      ハードウェア概要と電気的特性を説明

   サンプルコード活用編:
      ソフトウェアを開発、デバッグするための
      開発環境の使用方法を説明
 

  

・RL78/G13スタータキット Vol.1:
 内容物の確認~インストール編(約6分)
 スタータキット内に梱包されている内容物と、
統合開発環境のインストールまでを紹介。

  00:00~02:30 梱包内容の紹介
  02:30~05:52 同梱CD-ROMによる開発環境をPCへ
           インストール作業の流れ説明 

               

  

・RL78/G13スタータキット Vol.2:
 セットアップ編(約3分)
 統合開発環境をインストールし終わったPCに、
オンチップデバッガ「E1」とCPUボード接続完了。

00:00~02:45 総合環境をインストール済みのPCと、
デバッガ「E1」およびCPUボードを接続し、          
サンプルプログラムを起動する前までを作業手順として紹介 

                 

  

・RL78/G13スタータキット Vol.3:
 サンプルコード動作編(約8分)
 全てのハード/ソフトがセットアップし終わった環境上で
サンプルコードを動作
LCDモジュールで文字表示、LED点滅周期調整のサンプル実行

00:00~01:20 開発環境起動
01:20~01:40 サンプルコード呼び出し
01:40~02:00 新規プロジェクトの設定
02:00~02:24 サンプルコードコピー
02:24~03:38 デバッガ設定
03:38~05:00 ビルド後、CPUボードに転送
05:00~05:40 デバッグツールへの接続
05:40~07:00 動作
07:00~07:53 デバッグツール上での停止
           

               

  

・RL78/G13スタータキット Vol.4:
 デバッガ活用編(約7分)
 サンプルコードを用いてデバッガを活用するところを紹介。

00:00~00:42 ソースコードデバッガの解説
00:42~02:50 break操作
02:50~03:45 ステップ操作
03:45~06:46 ウォッチ

 

適用製品

RL78/G13 Renesas Starter Kits

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください