Renesas Synergy™

FAQ 2000068 : Renesas Starter Kit ラインナップ:Renesas Starter Kit には、どのような種類があるのでしょうか?

Renesas Starter Kit ラインナップ一覧が下記のページに御座います。
最新情報 を検索いただきご検討願います。

https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits.html

  

2016年9月現在、ラインナップ状況

  RXファミリ   RL78ファミリ   RZファミリ   その他
 RX111
 RX113
 RX130
 RX210 (B版)
 RX220
 RX231
 RX231 (B版) 
 RX23T
 RX24T
 RX610
 RX62G
 RX62N
 RX62T
 RX630
 RX63N-256K
 RX63T (144-pin)
 RX63T
 RX64M
 RX71M
 RL78/G13
 RL78/G14
 RL78/G1C
 RL78/G1G
 RL78/L12
 RL78/L13
 RL78/L1C

 

 

 

 

 

 

 

 RZ/A1H
 RZ/T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R8C/23
 R8C/25
 R8C/27
 R8C/2D
 R8C/35C
 R8C/38C
 R8C/LA8A
 R8C/M12A
 M16C/65
 M16C/6C
 R32C/111
 R32C/118

 

 

 

 

 

適用製品

共通
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください