Renesas Synergy™

FAQ 2000066 : Renesas Starter Kitsの内容は:Renesas Starter Kitsには、何が入っているのでしょう?

Renesas Starter Kitsの中身は、基本的な動作確認、コーディングやデバッグが出来るよう、必要なものが同梱されています。
ただし、具体的内容はキットにより異なる場合がありますので、必ずそれぞれのキット内容をご確認願います。
例:
製品構成
・CPUボード
・LCDディスプレイモジュール(着脱可)
・ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
・E1 エミュレータ
・接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
・クイックスタートガイド
・CD-ROM
 - ドキュメント :ユーザーズマニュアル類
 - 統合開発環境 :CS+
 - Cコンパイラ :C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
 - デバッガ :E1/E20 エミュレータデバッガ

さらに詳しくは、各Renesas Starter Kitsの内容をご確認ください。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits.html

 

  

適用製品

共通
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください