Renesas Synergy™

FAQ 2000071 : RX62T Renesas Starter Kits購入前 検討 資料はありますか?(チュートリアル、回路図、特性表、開発環境説明)

ドキュメントとビデオでの説明がございます。

●ドキュメント
   クイックスタートガイド:
      動作させるためのセッティング説明

   ユーザーズマニュアル:
      ハードウェア概要と電気的特性を説明

   チュートリアルマニュアル:
      ソフトウェアを開発、デバッグするための
      開発環境の使用方法を説明

   CPUボード回路図:
      ハードウェア設計参考回路図

下記URLより、公開されているドキュメントをご参照願います。
https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=140&rows=50&productlayer=106552


●ビデオ
ご購入前にどんな物か見てみたい。大まかな手順、構成を見る事で、何が必要か、心づもりしたいなど、ビデオによるシュミレーションは、さまざまなご要望/ご不安の参考になると考えます。紹介していますデバイス用kitはもとより、他のデバイスのkitの場合でもご参考になるかと考えます。

   インストール編:
      動作させるためのセッティング説明

   セットアップ編:
      ハードウェア概要と電気的特性を説明

   サンプルコード活用編:
      ソフトウェアを開発、デバッグするための
      開発環境の使用方法を説明

 

 

・RX62Tスタータキット Vol.1:
 内容物の確認~インストール編(約4分)
 スタータキット内に梱包されている内容物と、
統合開発環境のインストールまでを紹介。

  00:00~02:09 梱包内容の紹介
  02:09~03:38 同梱CD-ROMによる開発環境をPCへ
           インストール作業の流れ説明

              

 


・RX62Tスタータキット Vol.2:
 セットアップ編(約6分)
 統合開発環境をインストールし終わったPCに、
オンチップデバッガ「E1」とCPUボードを接続して
全ての準備完了。

  00:00~02:52 ハードウエアセットアップ
  02:52~04:11 HEWインストール
  04:11~05:10 新規プロジェクトの設定 
  05:10~05:42 サンプルコード呼び出し

 

                 

  

・RX62Tスタータキット Vol.3:
 サンプルコード活用編(約13分)
 全てのハード/ソフトがセットアップし終わった環境上で
サンプルコードを動作
LCDモジュールで文字表示、LED点滅周期調整のサンプル実行

00:00~00:52 サンプルコード呼び出し続き
00:52~04:39 ビルド実行
04:39~06:05 デバックモード
06:05~07:55 サンプルコードの実行
07:55~08:19 ソースコードデバッガの解説
08:19~10:19 break操作
10:19~10:42 止めた時点での変数確認
10:42~13:05 ウォッチ
           

               

適用製品

RX62T Renesas Starter Kits
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください