Renesas Synergy™

FAQ 1011671 : exd_tsk後にacre_tskがE_NOMEMを返す場合がある。

Q : 質問

exd_tsk(タスク終了・削除)しているにもかかわらず,その後の acre_tsk(IDを割り当ててタスク生成)がエラー E_NOMEM(メモリ不足)となる場合がある


A : 回答

ダイナミックスタック領域が不足している可能性があります。なお、ダイナミックスタック領域は、それを使用するタスクの生成・削除を繰り返すことで断片化が発生しますので、空き領域は十分でも E_NOMEM となる可能性があります

 

適用製品

SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください