Renesas Synergy™

FAQ 3000045 : メールボックスの最大メッセージ・キューイング数について

Q: 質問

メールボックスにキューイング可能なメッセージ数の上限はありますか?


A: 回答

上限はありません。

 

適用製品

RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] 
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]
V850用リアルタイムOS [RX850] 
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください