Renesas Synergy™

FAQ 1011528 : 浮動小数点演算の無いタスクにFPU属性を指定した場合はどうなるのか?

Q : 質問

浮動小数点演算を行わないタスクに TA_COP1(FPU属性)を指定しても問題ありませんか?


A : 回答

問題ありません。ただし TA_COP1 なしの場合に比べて、スタック消費が大きくなり、また、ディスパッチ時間も悪化します。

 

適用製品

HI7000/4
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください