Renesas Synergy™

FAQ 1011675 :loc_cpuは割り込み禁止以外に何をするのか?

Q : 質問

loc_cpu で割り込み禁止にしたいが、割り込み禁止処理以外に特別な処理を実施していますか?


A : 回答

loc_cpu は割り込み禁止処理の他に、タスクスケジューリングの禁止も行います。

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP]
V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]
V850用リアルタイムOS [RX850]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください