Renesas Synergy™

FAQ 1011673 : イベント成立後にイベントフラグの値がクリアされる。

Q : 質問

イベントフラグのイベント成立後、フラグの値がクリアされているがどうしてか?


A : 回答

イベントフラグの属性として TS_CLR 属性が付いていると、イベントフラグ成立後にフラグの値をクリアします。

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP]
V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]
V850用リアルタイムOS [RX850]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください