Renesas Synergy™

FAQ 3000044 : ミラー領域アクセス命令の出力(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。RL78ファミリのミラー領域の使用方法について質問があります。
リンク後にミラー領域(ROM側)に配置されているconst変数に対して、アクセスする命令がミラー領域をアクセスする命令になるのでしょうか?


A : 回答

いいえ、違います。
変数に対しミラー領域にアクセスする命令を出力するかどうかは、コンパイル時に決まります。
near属性のconst変数の場合には、ミラー領域に配置するconst変数としてアクセスする命令を出力します。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください