Renesas Synergy™

FAQ 3000043 : スタック領域用シンボル生成とオーバーレイ機能(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。
リンカで-deviceオプションを指定している場合には、RAM 領域内で利用していない連続領域を探し、__STACK_ADDR_STARTと__STACK_ADDR_ENDを生成しますが、オーバーレイ指定したセクションは考慮されるのでしょうか?


A : 回答

CC-RLでは、オーバーレイ指定したセクションも考慮してスタック領域を配置します。
各セクション、スタック領域が実際に配置されるアドレスにつきましては、リンク・マップ・ファイルにてご確認ください。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください