FAQ 106752 : E8aを使用する場合、E8のエミュレータソフトウェアを使用することができますか?

Q: 質問

E8aを使用する場合、E8のエミュレータソフトウェアを使用することができますか?

 


A: 回答

E8エミュレータソフトウェアでE8aを操作することはできません。
E8aを使用する場合、E8aに同梱されているE8aエミュレータソフト ウェアをインストールする必要があります。
デバッグ機能については、マイコンに内蔵されたオンチップデバッグ機能 に依存するため、E8aとE8での機能差異はありません。

 

適用製品

E8
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください