Renesas Synergy™

FAQ 106646 : E8aとE8の機能の違いを教えてください。

Q: 質問

E8aとE8の機能の違いを教えてください。

 


A: 回答

デバッグ機能については、マイコンに内蔵されたオンチップデバッグ機能 に依存しますので、E8aとE8での機能差異はありません。
E8ではSHやH8SXなどのオンボードプログラマとして使用することができませんでしたが、E8aではSHやH8SXなどを含むルネサスフラッシュマイコン 全てをサポートする予定です。

 

適用製品

E8
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください