Renesas Synergy™

FAQ 106732 : ウォッチウィンドウへのアセンブラシンボル登録

Q: 質問

ウォッチウィンドウに、アセンブラシンボルを登録したいのですが、 常にint型となってしまいます。他の型を指定するにはどうしたらよいでしょうか?



A: 回答

ウォッチウィンドウに、アセンブラシンボルを登録する場合、以下の ようにサイズ指定することで、表示の際のサイズを選択することができます。

例)アセンブラシンボルVALUEを8ビット長で表示したい場合

  (char)VALUE

例)0x500番地の内容をunsigned char型で表示したい場合

  (unsigned char)0x500

 

適用製品

E8
E200F
E6000
E6000H
E10A-USB
E10T-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください