Renesas Synergy™

FAQ 106991 : HEWのコマンドラインウィンドウでコマンドを入力しても実行しません。

Q: 質問
High-performance Embedded Workshopのコマンドラインウィンドウでコマンドを入力しても実行しません。
 (例:実行コマンド(Go)を入力してもプログラムの実行が出来ない)

 


A: 回答 

”開き括弧インジケータ”が点灯していないでしょうか。(下図参照)



コマンドラインウィンドウで”]”を入力し、”開き括弧インジケータ”を 消灯させてください。

”開き括弧インジケータ”は、コマンドラインウィンドウで”[”を入力する ことで点灯します。

”開き括弧インジケータ”が点灯している。

 

適用製品

E8
E8a
E200F
E6000
E6000H
E10A-USB
E10T-USB
E100
E30A
PC4701L
PC4701M
PC4701U
PC7501
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください