Renesas Synergy™

FAQ 106647 : E8aがサポートしているマイコンにE8を継続して使用することができますか?

Q: 質問

現在E8を使用していますが、後継品のE8aがサポートしているマイコンにE8を継続して使用することができますか?

 


A: 回答

E8の製品ページの「対応MCU」に記載のマイコン以外は、E8でサポートしておりません。

E8のサポートマイコンの追加は2008年4月にリリースした Rev.2.11 Release 00 をもって終了しました。今後新規でマイコンをサポートする予定はありませんので、新規採用の際には、E8aエミュレータをご使用ください。

E8からE8aへの移行方法については、こちらを参照してください。

また以下も参照ください。
FAQ:106646
FAQ:106752

E8aの採用を検討される際は、以下のページも合わせて参照ください。
E8aサポート情報ページ

 

適用製品

E8
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください