Renesas Synergy™

FAQ 106479 : E8/E8aエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか?

Q: 質問

E8/E8aエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか?

 


A: 回答

使用することが出来ます。
英語OS搭載のパソコンにHigh-performance Embedded WorkshopやE8/E8aエミュレータソフトウェアをインストールする場合、自動的に英語環境(ドキュメントやヘルプファイル、表示等)となります。

 

適用製品

E8
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください