Renesas Synergy™

FAQ 3000037 : スマート・ブラウザーをオフラインで移行する。

Q : 質問

e² studioをアップデートしたらスマート・ブラウザーでダウンロード済みのドキュメントが見えなくなりました。
再ダウンロードせずに復旧する方法はありますか?


A : 回答

e² studio V4.3.1, e² studio V5.0.1以降のバージョンをお使いの場合は、
「スマート・ブラウザー」ビューの右上にある▽ボタン(ビュー・メニュー)から「ダウンロード済みドキュメントのインポート...」を選択してください。
フォルダを選択するダイアログが開きますので、ドキュメントをダウンロードしたe² studioのフォルダを指定してください。
「OKボタン」を押すとダウンロード済みのファイルがコピーされ、新しい環境でスマート・ブラウザーが使えるようになります。

e² studio V4.3.1, e² studio V5.0.1より以前のバージョンをお使いの場合、

スマート・ブラウザーでダウンロードしたファイルはe² studioの<インストールフォルダ>\internal\SmartBrowser以下に保存されています。
このフォルダを新しいe² studioの<インストールフォルダ>\internal\SmartBrowserにコピーしてください。
その後、スマート・ブラウザーで更新ボタンを押すと「ダウンロード済み」の印が表示され、新しい環境でスマート・ブラウザーが使えるようになります。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください