Renesas Synergy™

FAQ 3000036 : エラーの対処方法の情報表示(統合開発環境CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。
エラーメッセージが出力された際の対処方法は、ヘルプやユーザーズマニュアルを参照する以外にありませんでしょうか?


A : 回答

ユーザーズマニュアルだけではなく、当社Web上のFAQにも情報がありますので、合わせて参照してください。

統合開発環境CS+ for CC では、V4.01.00で、メッセージが出力された際のヘルプを開く時に、メッセージ番号で当社のFAQを検索する機能を追加しています。

この機能を有効にするには、オプションダイアログの[全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリの[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]の項目をチェックしてください。

なお、CS+ for CC では、V4.01.00の場合、[ヘルプのアクセス方法]で[オンライン]選択時で[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]をチェックしている場合、ヘルプとFAQ検索結果のうち一方が表示されない場合があります。
その場合には、次のように設定してください。

- ヘルプとFAQを同時に表示したい場合
  オフラインヘルプを使用してください。([ヘルプ]メニュー→[ヘルプのアクセス方法]→[オフライン]を選択してください。)

- オンラインヘルプを表示したい場合
  FAQを非表示にしてください。(オプション ダイアログの[全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリの[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]のチェックを外してください。)
 FAQはスマート・ブラウザー パネル上で検索可能です。テキスト・ボックスにメッセージ番号等を入力して[FAQを検索]ボタンをクリックしてください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください