Renesas Synergy™

FAQ 3000035 : 多バイト文字環境でのスマート・ブラウザーの表示(統合開発環境CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。スマート・ブラウザーのリストに何も表示されません。

どのようにすれば表示させられますか?


A : 回答

スマート・ブラウザーはネットワークを使用して情報を取得します。パソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。

 また、CS+ for CC V4.01.00 のスマート・ブラウザーは、日本語を除く多バイト文字版のWindowsでは、ドキュメント一覧が正常に表示されない場合があります。

スマート・ブラウザーをご利用になる場合には、Windows日本語版、または、英語版のパソコンを使用してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください