Renesas Synergy™

FAQ 3000034 : フラッシュプログラマはバイナリファイルの書き込みに対応していますか?

Q : 質問

ルネサス製フラッシュプログラマはバイナリファイルの書き込みに対応していますか?


A :  回答

フラッシュプログラマPG-FP5、Renesas Flash Programmer(RFP)はバイナリファイルの読み込みに対応していないため、書き込みできません。

フラッシュ開発ツールキット(FDT)はバイナリファイルの書き込みに対応しています。
但し、オフセット機能がないため、0番地からのデータを用意していただく必要があります。

各フラッシュプログラマが対応しているプログラムファイルを用意してください。

適用製品

PG-FP5
Renesas Flash Programmer
Flash Development Tool Kit
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください