Renesas Synergy™

FAQ 2000110 : Synergy MCUには「簡易SPI」と「RSPI」がありますが、違いはなんでしょうか? また、高速通信に向いているのはどちらでしょうか?

「簡易SPI」は、汎用シリアル通信peripheralであるSCIをSPI通信に使用する際のモード名です。このSCIとは別にSPI通信専用peripheralを準備しており、これを「RSPI」と呼びます。
より高速な通信クロックを扱えるのは「RSPI」になります。

「簡易SPI」と「RSPI」の詳細は、各MCUのユーザーズマニュアルを参照願います。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください