Renesas Synergy™

FAQ 2000093 : Gainspan社SDIO I/Fワイヤレスボードを、DK-S7G2キットに接続すると電力供給が低下します。この挙動は想定済みですか?

DK-S7G2キットのボードデザインでは、SDIOワイヤレスボードを接続すると20msで電力供給が約600mV低下します。その結果、パワーオンリセット時に予期しないコードの実行が引き起こされる恐れがあります。したがって、デバッグモードで実行する前にSDIOワイヤレスボードを接続することを推奨しています。

スタンドアロンモードで実行する場合は、電源投入前にSDIOボードを挿入することを推奨しています。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください