Renesas Synergy™

FAQ 2000081 : GNU ARMコンパイラツールチェーンをe2 studioとSSPに手動で組み込むにはどうすればよいですか?

以下の手順に従ってGNU ARMツールチェーンを手動で組み込むことができます。

1) e2 studioの初期設定(Window > Preferencesで利用可能)で(以下のスクリーンキャプチャで示すとおり)C/C++/Renesas/Renesas Toolchain Managementを順に選択し、次いでGNU ARMツールチェーンがある場所にe2 studioを手動でポイントします。

 

2) Addをクリックすると、(以下に示すとおり)Add New Toolchainウィンドウが表示されます。

 

3) ツールチェーンパスの場所を入力してOKをクリックします。ツールチェーンが追加され、e2 studioに組み込まれます。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください