Renesas Synergy™

FAQ 2000088 : ThreadXのソース表示で、次のエラーを解決するにはどうすればよいですか? Can't find a source file at "C:\ExpressLogic/ssp\src\framework\el\tx\tx_src\synergy\tx_thread_schedule.c"

コンフィギュレータでThreadXのソースコンポーネントをチェックします。このことでソースがコンパイルされて、その内容が表示されます。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください